No Compromise
 

Μία νέα εποχή!

Μια νέα εποχή στις αντλίες λυμμάτων έχει ξεκινήσει. Έχουμε ήδη εισάγει στην αγορά τις ανανεωμένες και μεγαλύτερου εύρους λειτουργίας αντλίες λυμμάτων τύπου SE και SL.Χαρακτηριτσκό τους η απαράμμιλη απόδοση λειτουργίας με την νέας πτερωτή "S-tube".

 

NO COMPROMISE

Στην Grundfos δεν αποδεχόμαστε κανένα συμβιβασμό στην ανάπτυξη αντλιών λυμμάτων.Σκοππός μας είναι η βελτίωση των υδραυλικών, ηλεκτρικών χαρακτηριστικών καθώς και της μηχανικής απόδοσης,τα οποία είναι εφικτά μέσω της ενδελεχούς εστίασης στις τεχνολογίες που δίνουν λύσεις στα προβλήματα των πελατών μας.

Αυτή η δέσμευση για τη διασφάλιση της υψηλότερης δυνατής συνολικής απόδοσης κατέστησε δυνατή την δημιουργία της νέας σειράς SE και SL των αντλιών λυμάτων και αν μη τι άλλο τη κατασκευή της νέας πτερωτής  "S-tube".

S-tube by Grundfos

S-tube by Grundfos

Η νέα πτερωτή S-tube θέτει νέα πρότυπα στον υδραυλικό σχεδιασμό των αντλιών λυμάτων, εξασφαλίζοντας υψηλότερη απόδοση από κάθε άλλο τύπο πτερωτής λυμάτων και διατηρώντας ...

 

Η νέα SE & SL 9-30 kW

The new SE & SL 9-30 kW

Οι βαρέως τύπου αντλίες λυμάτων SE και SL προσφέρουν την καλύτερη συνολική απόδοση που έχετε δει ποτέ με κινητήρες ΙΕ3 και το νέο υδραυλικό μέρος γύρο από την νέα ...

 
Technologies by Grundfos

Η δέσμευσή της Grundfos είναι να εισαγάγεi καινοτόμες τεχνολογίες στην αγορά των συστημάτων αντλιών λυμάτων, ανεβάζοντας τον τεχνολογικό πήχη  αλλά και να και θέτει νέα πρότυπα και λύσεις.

Η δέσμευση αυτή εξασφαλίζει λειτουργία με την καλύτερη συνολική απόδοση, το χαμηλότερο κόστος κύκλου ζωής και απροβλημάτιστη λειτουργία για τα συστήματα αντλιών λυμάτων. Εκτός από τα υδραυλικά μέρη, βασικοί τομείς εστίασης για την ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι οι ηλεκτροκινητήρες, η ευφυΐα και η λειτουργικότητα.

  • Grundfos Blueflux ®
    Για τις αντλίες λυμάτων ,οι Grundfos Blueflux ® κινητήρες εξασφαλίζουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων.

Με τη χρήση Grundfos Blueflux ® κινητήρων, έχετε πάντα κινητήρες που υπερβαίνουν τις τρέχουσες και αναμενόμενες θεσμοθετημένες απαιτήσεις απόδοσης.

  • AUTOADAPT                                                                                                                                                                  Όταν στις αντλίες Grundfos συνδυάζονται, συστήματα μετάδοσης μεταβλητής ταχύτητας και ελέγχου, ένας κόσμος ευκαιριών ανοίγετε - αυτό είναι αυτό που λέμε AUTOADAPT.

Το σύστημα άντλησης είναι σε θέση αυτόματα  να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες λειτουργίας. εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη λειτουργική απόδοση κάτω από όλες τις συνθήκες εργασίας.

  • Smartdesign - Έξυπνη Σχεδίαση
    Λειτουργική σχεδίαση σημαίνει ότι πίσω από κάθε λεπτομέρεια του σχεδιασμού, θα πρέπει να υπάρχει ένας λόγος, και αυτό ο λόγος θα πρέπει να ωφελεί τον πελάτη.

Η έξυπνη σχεδίαση συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην επέκταση της διάρκειας ζωής και μείωση του κόστους του κύκλου ζωής μιας αντλίας.

 

 

 



Grundfos Blueflux

Grundfos Blueflux

Ότι καλύτερο από την Grundfos στον τομέα των κινητήρων συνδιάζοντας υψηλή τεχνολογία και ...



AUTOADAPT by Grundfos

AUTOADAPT by grundfos

Ότι καλύτερο από την Grundfos σε ευφυή προϊόντα προσαρμοζόμενων ελέγχων.



smartdesign by Grundfos

smartdesign by grundfos

Ότι καλύτερο από την Grundfos στον τομέα σχεδιασμού και χρηστικότητας.




Εγγραφείτε στο newsletter
Αρπάξτε την ευκαιρία να μείνετε ενημερωμένοι με τα νέα και εκδηλώσεις της Grundfos. Εγγραφείτε και θα σας στείλουμε το ενημερωτικό δελτίο μας.
Η νέα σειρά SE & SL με τη πτερωτή S-tube ξεκίνησε!
 

 

Η νέα σειρά αντλιών λυμάτων SE & SL 9-30 kW  με την νέα πτερωτή S-tube ξεκίνησε!

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις SE & SL pump range και την πτερωτή S-tube εδώ.

 

 

 

Πώς θα αξιολογούσατε την εμπειρία σας με την ιστοσελίδα μας;



Πρόσθετα σχόλια

Email